This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:输入和输出之间连接的保护二极管

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267365/ua78m-protection-diodes-connected-between-input-and-output

器件型号:UA78M

您好!

我正在考虑使用 UA78M05。
数据表的第9.2.2项描述了输入和输出之间连接的保护二极管。
但是、没有关于二极管选择的详细信息。
请告诉我选择二极管的要求。
我正在考虑使用肖特基势垒二极管、但合适的 VF 值是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    该二极管用于保护 LDO 免受反向电流的影响、这种反向电流可能在 Vout>Vin+0.3V 时开始出现、并且由于肖特基二极管的 VF 较低、您正适合考虑使用这种二极管。 理想情况下、肖特基二极管的 VF 为0.3V、以防止 LDO 的内部寄生二极管导通、这可能很难找到、因此我通常建议使用 VF 为0.4V 的 LDO。

    0.4V 时、内部二极管可能会开始导通、但在如此低的电压下、它将消耗非常少的电流。 我们通常建议将反向电流保持在标称额定电流的5%或更低。 因此、对于像 UA78M 这样的500mA LDO、这意味着保持反向电流< 25mA。 我不能告诉您外部二极管需要导通多大的电流、因为这取决于您的系统以及导通时输入电压和输出电压之间的最大差值。

    如果系统正常工作时输入电压和输出电压之间的差值较大、则可以考虑在输入端使用与 LDO 电源串联的二极管。  有关反向电流以及如何防止反向电流的更多信息、请参阅我们的 LDO 基础知识 电子书、第15-16页