This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:TPS63060DCR 标记和性能问题

Guru**** 2504185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262801/tps63060-tps63060dscr-marking-and-performance-problem

器件型号:TPS63060

1.请帮助确认丝印上是否有日期代码信息

2、我们上车后有异常的声音和异常的负载、有负载的输出电压150mA 被拉低到3.6V 左右

在70°C 待机模式下运行大约五天、总共11个集、其中八个是相同的现象

请帮助确认以上两个问题

感谢 youe2e.ti.com/.../video_2800_1_2900_.MP4e2e.ti.com/.../7853.video_2800_2_2900_.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    在本问题中、您能帮助捕获波形、包括 Vin/Vout 的信息和电感器的电流吗。

    根据共享的丝印、应在2022年11月量产。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了输入和输出波形。 没有加载芯片输出时、波形是正常的、有负载输出时、输出电压会降低

    e2e.ti.com/.../_4B6DD58B3A790F61FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    Ch1是输入电压? 您是否可以帮助捕获 EN 的波形和电感器的电流?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我们无法测量电感电流、主要不良情况是高温高湿确实待机老化、输出容量降低。 导致产品差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emily:

    我给您发送了一条个人消息、请检查。 请打电话给我进行快速调试。

    此致

    陶氏