This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 EN 阈值

Guru**** 2579965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267651/tps53681-tps53681-en-threshold

器件型号:TPS53681

您好!

对于低于 EN 阈值的情况、这是否意味着可以在 EN>=0.8V 时启用控制器、在 EN<=0.7V 时禁用控制器?

当 EN 介于0.7V 和0.8V 之间时、控制器的状态是什么? 给定 EN 电压上升和下降得足够慢。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    是的、如果 V (EN)<= 0.7V、使能逻辑为低电平;如果 V (EN)>= 0.8V、则使能逻辑为高电平。 这两个值之间存在未定义的行为。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡