主题中讨论的其他器件: BQ25622、 BQSTUDIO
您好、我相当确定的是、数据表包含与 REG0x02"充电电流限制"ICHG (以红色突出显示)相关的错误...
我使用描述的图9-16和表9-9中的"位"列编写了我的测试固件程序、但我没有观察到1040mA 的 POR 默认值。 经过几个小时的 头扫描后、我反复阅读表9-9的描述列、 发现 REG0x02的相关位从位6开始、而"位"列指出它从索引5开始。 我更改了代码以从位6开始、并显示了1040mA 的正确 POR 值。
这肯定是一个错误不?
我不确定的是它是6位还是7位值。 3520mA / 80mA 的最大值= 44 (0x2C)、可表示为6位、因此我假设可以将其视为6位字段。 但出于完整性考虑、最好知道 ICHG 的实际大小。