This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620/BQ25622数据表错误 REG0x02 ICHG

Guru**** 1821750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266349/bq25620-bq25620-bq25622-datasheet-error-reg0x02-ichg

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25622BQSTUDIO

您好、我相当确定的是、数据表包含与 REG0x02"充电电流限制"ICHG (以红色突出显示)相关的错误...

我使用描述的图9-16和表9-9中的"位"列编写了我的测试固件程序、但我没有观察到1040mA 的 POR 默认值。 经过几个小时的 头扫描后、我反复阅读表9-9的描述列、 发现 REG0x02的相关位从位6开始、而"位"列指出它从索引5开始。 我更改了代码以从位6开始、并显示了1040mA 的正确 POR 值。

这肯定是一个错误不?

我不确定的是它是6位还是7位值。 3520mA / 80mA 的最大值= 44 (0x2C)、可表示为6位、因此我假设可以将其视为6位字段。  但出于完整性考虑、最好知道 ICHG 的实际大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在 REG0x10_Pre-CHARGE_Control 寄存器和 REG0x12_REG0x12_RAM Termination_Control 寄存器中找到同样的错误...其中、表说明列与表格或者 描述的'位'列不匹配。 和衰减。 与 REG0x02一样、当我将程序更新为使用说明中的位位置(而不是描述或'bit'列)时、POR 默认值与 MCU 的输出相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    感谢您联系我们了解您的观察结果。 您以红色突出显示的内容是已识别的错误、在数据表的下一个修订版中将予以修正。 对于此错误给您带来的不便、我们深表歉意。  

    对于 BQ25620和 BQ25622器件、ICHG 是6位值。 表9-9的位列应为11:6。 说明部分正确。  

    另外、感谢您在寄存器映射 REG0x10和 REG0x12部分的位列中指出一个类似的问题。 在这两种情况下、位列都有1位过多。 IPRECHG 是8:4之后的一个5位值、ITERM 是8:3之后的一个6位值。 表9-16和9-17中的位值将相应更新。  

    为了便于未来参考、BQStudio 中的 BQ25620/22 GUI 具有一个有用的视觉参考、用于显示与每个寄存器设置相关联的位、如下图所示。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett ,感谢您的确认和有用的回复。 我  在 我一直在开发的产品的修订版1中对 BQ25620进行了几天的评估、该产品的整体性能很好。