This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:关于 OUT 引脚的最大额定值

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266546/lm5110-regarding-the-maximum-rating-of-the-out-pin

器件型号:LM5110

您好!

LM5110-2的 OUT_A 和 OUT_B 引脚的最大额定值是多少?
请告诉我最小值和最大值。 数据表中没有说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:  

    感谢您与我们联系! 我们的设备专家目前因美国节假日不在办公室、我们会在我们回到办公室后与您联系。  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kaji、

    感谢您的提问!

    对于 LM5110输出引脚、在 数据表第6节的"引脚功能 "表中、OUT_A 和 OUT_B 表示能够提供3A 电流和灌入5A 电流、并且输出的电压摆幅从 Vcc 到 Vee。 Vcc 至 Vee 的建议运行条件为最小3.5V 至最大14V。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    建议的操作条件。
    然后、认为绝对最大额定值为 MIN=-0.3V、MAX 为15V 是否正确?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kaji、

    是的、Vcc 至 Vee 的绝对最大额定值为-0.3V 至15V。 因此、OUT_A 和 OUT_B 上的绝对最大额定值将相同。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔