This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:GaN MOSFET 导通问题

Guru**** 2503855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262034/ucc27611-problems-turning-on-the-gan-mosfet

器件型号:UCC27611

大家好。

我正在测试一个 充当制动电阻器电路的 PCB (https://images.app.goo.gl/hzKZzQpF1cWaBLFaA)。 我正在使用这个低侧栅极驱动器对 GaNFET EPC2215进行开关。 我将使用10kHz 的方波信号和3.3V 单极信号。 但输出信号有一个非常奇怪的波形。 我附加了不同引脚中的波形:

引脚1:VDD (12V)

引脚3 (同相输入):  

引脚6 (VREF):

引脚5 (输出):

您可以看到、输出端的切换是错误的。

我还将附上驱动器和 MOSFET 的原理图捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    查看您的原理图、可以看到 VREF 引脚上没有旁路电容器。 需要在该引脚上并 尽可能靠近芯片放置一个旁路电容器、因为 VREF 引脚为 OUTH 引脚提供的电流提供电荷。 每当有来自 OUTH 的电流时、就会从 VREF 提供相应的脉冲、因此需要使用旁路电容器以实现去耦。 如果需要更多信息、请告诉我。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rubas。

    感谢您的快速回答。

    如您所说、去耦电容器已放置、但未在原理图中。 我也在没有栅极电阻器的情况下进行了测试、结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    电容器的电容值是多少? 还能发送布局图片吗?

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你(们)好。

    电容器的值为100nF。 它未反映在原理图中、因为稍后添加了它。

    我已附上此组件的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 器件的焊盘具有不同的接地。 尝试将所有组件接地到公共接地、这样应该可以解决问题。 旁路电容器值不错、但您也可以使用1uF 进行实验。 确保将其放置在尽可能靠近设备的位置。

    此致!

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rubas。

    我已经尝试在离地面更近的地方连接,它运行良好!

    非常感谢。