This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050未充电

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267001/bq4050-bq4050-not-charging

器件型号:BQ4050
你好。 朋友们、我有一块 bq4050充电板。 但以某种方式充电过程无法开始。 您可以查看原理图、错误在哪里? 
e2e.ti.com/.../bq4050conf.txte2e.ti.com/.../8321.bq4050.loge2e.ti.com/.../1_2D00_4s-battery-charge-with-bms.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    乍一看、我在原理图中没有看到任何问题。

    看起来像 FET_EN 禁用充电。 当 FET 处于导通状态时、FW 不会控制 FET_EN = 0。 同时 FET_EN 值为0时、您可以尝试使用 CHG_FET_切换 和  DSG fet_切换 地址接口命令。 检查 Operation Status A 寄存器中的 CHG 和 DSG FET 是否开启和关闭。



    PRES 位置位、表示允许充电和放电。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我已经在这方面工作了几周。 我看到了问题。 
    问题在于 FET 的电流不足。
    当5mA 电流变为10 mA 时、此问题已修复