This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:通过 LISOCL2电池为 GPRS 模块供电

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267238/tps61021a-power-supply-for-gprs-modules-from-lisocl2-battery

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: TPS61033

大家好。  

我设计一个使用以下电池组的 PCB: 带有 GSM/GPRS 模块的 ER18505H+SPC1550或 ER26500H+SPC1550 (带有超级电容器 SPC1550的 LiSOCl2):

GSM/GPRS 模块的电流消耗为:

IC TPS61021A 是实现这些目的的最佳选择、也是另一种更适合实现此目的的 IC。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您可以尝试这款 TPS61021或 TPS61033。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该提议、德州仪器的哪一个产品系列是最好的?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐 TPS61033