TI、
我正在+/-210V 电源上使用 UCC256403。 此电源能够连续运行2.5kW 以上的功率、并可在数秒内运行超过6kW 的功率。 在大多数情况下、该电源似乎可以正常运行。 但是、我注意到了2种开启故障模式。
在第一种模式下、电源通过软启动序列、通过反馈调节、然后看起来 LLC 停止工作。 我没有可靠地复制此模式的方法、因此除了获得基本示波器屏幕截图之外、我无法解决此问题:
[1]:+LLC [2]:VCC 启用[3]:-LLC VCC [4]:

我发现的第二种故障模式很容易重复。 在此模式下、电源通电会照常进行调节。 然后、在电源关闭后、输出将使一位放电、然后重新开启。 启用 LLC 时(释放 BLK 引脚)、软启动引脚会照常充电、但 LO 引脚不会经过正常频率进展。 相反、它处于恒定频率(~6.5k)和低占空比~10%下。 以下是
[1]:PFC 启用[2]:LLC 启用[3]:VBULK (VCC 输出电压~430V)[4]:+PFC 以-LLC (VCC 输出电压~420V)为基准[5]:RVCC [6]:LL/SS [7]:FB [8]:LS 闸极驱动器

Ls 栅极驱动的缩放

将上面的照片与正确打开时的照片进行比较:

我想知道您是否对任一故障模式的可能原因有任何看法、但对第二种故障模式而言更是如此、因为它是特定的且可重复的。 什么会导致 LO 引脚持续输出~6.5kHz 的低占空比?
提前感谢。