This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HVEVAL:AN-1953 LM3409HV 评估板-上升时间太慢与放大器;PWM 导通周期的频率变化

Guru**** 2650855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267299/lm3409hveval-an-1953-lm3409hv-evaluation-board---iled-rise-time-is-too-slow-frequency-shift-with-pwm-ducty-cycle

器件型号:LM3409HVEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409HV

您好!

AN-1953 LM3409HV 评估板存在两个问题。

1.图8显示了200ns、图9显示了10ns 的 ILED 上升时间。
https://www.ti.com/lit/ug/snva390d/snva390d.pdf?ts = 1693927568499&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM3409HVEVAL
在降压和并联 FET 调光情况下、上升时间仅为>1us。 我们测试了几个跳线选项、但没有图8+9的结果。

2.开关频率似乎随着外部20kHz-100kHz PWM 的占空比而变化。
是这样吗? 为什么?

此致

MH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mh、  

    您是否遵循了 方法2 -短接 J1的引脚2和引脚3中提到的配置?   MOSEFT 在~ns 或数十 ns 内的正常开关时间。  

    如果是、请查看以下问题:  

    不知道您是否对板进行了任何更改? 您是否有任何可以共享的经过测试的波形? (如 Q3 VGS、LED/电感器电流、SW 电压)、 当分流调光开始 控制时、降压电路是否正常工作?  

    2. 是的。  使用外部并联 FET 调光时、可能会出现由于输出短路而产生最长关断时间的情况。 为了缓解这种情况、应使用次级电压。 请参阅 7分流 FET 电路修改 以了解详细信息。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XG、

    2.我们试图实现非常短的脉冲和较长的关闭时间。 本周我将尝试第二个电压。

    MH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果有任何测试结果更新、请告诉我。