This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:TPSM82913

Guru**** 2508975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267042/tpsm82913-tpsm82913

器件型号:TPSM82913

您好!

您可以提供该器件的热降额信息吗? 数据表不包含此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我需要与团队核实您的申请条件是什么?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、器件位于封闭的 PCB 上、内部温度可达到55°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN/ VOUT 和电流规格是什么? 根据 Ta=55C、最大结温限制是多少?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 12V。 VOUT=2.6V-3.3V。 电流规格为1.5A。 根据数据表、预期结温为~85C-90C。

    是否有显示热降额曲线与环境温度的图、与其他数据表中的图类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、似乎我们没有此器件的热 SOA 曲线、但 Webench 模型可用于评估、我尝试了3.3Vout、似乎温度上升可以满足您的规格、而只是 BTW、Webench 也基于 TI EVM。 您可以再次检查所有应用程序。