This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:有关器件运行的问题

Guru**** 2531120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265838/bq25611d-questions-about-device-operation

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ24295

大家好、浏览过 BQ256xx 和 BQ24295器件后、我感觉 BQ25611D 非常适合我的应用。 我有几个操作问题、我无法从 d/s 中100%确定。

  • OTG 5V 输出是哪个引脚、PMID 或 VBUS
  • 仅使用电池时、如果 VBAT > VBAT_DPL  和 OTG 被禁用、OTG 输出引脚上是否存在漏电压
  • SYS 是保持在电源适配器和电池上还是 SYS 在没有适配器时跟踪 VBAT
  •  OTG 输出是否存在实现稳定性所需的最小电流消耗

提前感谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    OTG 输出为 PMID 和 VBUS

    当只有电池时、SYS 在补充模式中跟踪 VBAT。

    谢谢。