请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
根据 BQ76952的客户测试、当使用 BQ76952进行 I2C 通信时、主机是 STM32F103、 I2C 通信故障已多次手动发生。
在 i2c 通过9个 SCL 返回通信后、通过逻辑分析器可以看到、CC2Current 信息可正常读取、但在读取 AlarmStatus 时无法读取。
无法在 FULLSCAN 标志设置为1的情况下读取数据。 这是偶然发生的。
出现此问题的原因是什么?
谢谢
星形
正在等待您的回复。
谢谢
星形