This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80产品线异常行为

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266692/bq40z80-bq40z80-abnormal-behavior-in-the-product-line

器件型号:BQ40Z80

客户有一个项目是7芯 BQ40Z80、但是一直有问题在 他们的生产线上触发 IC 的防裂机制、需要把软件重新烧坏。 因此、他们希望了解以下三个问题:
1、根据以前的通讯记录, IC 的抗开裂性是由 TS1的电压来判断的。 能否详细解释一下防开裂的逻辑? 电压高多少? 可以持续多长时间? 在这一阶段,判决破裂了。
2.他们发现当他们安装电池时, IC 会被错误地激活。 通常、当应用第三节电芯时、IC 会激活。 在此上电过程中激活 IC 是否会导致 IC 闪存被擦除?
3、发现每次 IC 被激活、TS1都会出现异常的尖峰、如下图、尖峰的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    1-我不明白你说的"防开裂"是什么意思。 请详细说明。

    2-您的意思是误激 IC? 设备是否被唤醒? 打开和关闭器件不会 擦除闪存。  

    这可能是由于启动瞬变造成的。 他们可以添加一个与电阻并联的电容器、以实现抗扰度。 另外、IC 的 GND 连接到了哪里? 请分享原理图。

    安装电池是否意味着将电池连接到电量计? 插入电池会导致高瞬变。 我们有一些适用于这一点的 GND 指南。 当我看到原理图时、我可以更详细地说明。  

    此致、
    何塞·库索