This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:ULQ2003A 与 ULN2003A 对比

Guru**** 2650815 points

Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266694/uln2003ai-ulq2003a-vs-uln2003a

器件型号:ULN2003AI
主题中讨论的其他器件:ULN2003A、ULQ2003A

大家好、

ULQ2003A 和 ULN2003A 具有不同的温度范围。
一些与温度相关的规格有所不同、但室温(Ta = 25C)下的规格是相同的。
这是否意味着它们使用相同的芯片并具有不同的测试规格?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    ULQ2003A 和 ULN2003A 具有不同的裸片。 规格差异是由于两个器件的工作温度不同造成的。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    其他典型值相同。
    如果汽车级或商业级的裸片不同、我们可以认为内部电路设计是相同的吗?

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    可以、可以假定内部电路设计是相同的。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。
    一切都很合理!!