This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:LMG3422R050 PSpice 仿真帮助

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050, LMG3422R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264813/lmg3422r050-help-with-lmg3422r050-pspice-simulation

器件型号:LMG3422R050
主题中讨论的其他器件: LMG3422R030

我正在尝试运行 LMG3422R050的仿真。 仿真模型已经从 TI 网站下载、并在 PSpice for TI 中打开了。 当我尝试运行模型时、我收到一组错误、如下所示:

在尝试找出未定义这些模型参数的原因时、我已在线阅读 Edit Simulation profile -> Configuration Files -> Library ...必须包含库。 我相信我已经正确地添加了模型中包含的库,但也许我错了:

我还认为、这些模型应该是我运行仿真所需的唯一两个模型、因为这些是原理图中唯一的模块:

提前感谢您的任何帮助!

此致!

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您对此进行沟通。  我们过去发现过与此类似的问题、如果问题的根源在 PSpice 的模型或版本更新中、我们正在努力进行调试。 我很幸运地删除了 PSpice 和模型文件、然后再次下载这两个文件。 目前、您可以尝试一下、看看它是否起作用。

    此致!
    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我已经尝试删除和重新安装 PSpice 以及此处的模型: LMG3422R050数据表、产品信息和支持| TI.com

    我在尝试运行仿真时仍然收到未定义的错误:

    **** 08/31/23 13:21:06 ******* PSpice 17.4.0 (Nov 2018) ******* ID# 0 ********
    
     ** Profile: "SCHEMATIC1-test2"  [ c:\users\..\..\..\..\..\12_12_
    
    
     ****     CIRCUIT DESCRIPTION
    
    
    ******************************************************************************
    
    
    
    
    ** Creating circuit file "test2.cir" 
    ** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS
    
    *Libraries: 
    * Profile Libraries :
    * Local Libraries :
    .LIB "../../../iso7710.lib" 
    .LIB "../../../synchronous buck_new-pspicefiles/schematic1/test2/lmg3422r050.lib" 
    .LIB "../../../synchronous buck_new-pspicefiles/schematic1/test2/iso7710.lib" 
    * From [PSPICE NETLIST] section of C:\cds_spb_home\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini file:
    .lib "nom_pspti.lib" 
    
    *Analysis directives: 
    .TRAN  0 1500us 1400us 
    .OPTIONS ADVCONV
    .OPTIONS FILEMODELSEARCH
    .PROBE64 V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) 
    .INC "..\SCHEMATIC1.net" 
    
    
    
    **** INCLUDING SCHEMATIC1.net ****
    * source SYNCHRONOUS BUCK_NEW
    L_L2         N00508 N104989  4.7uH  
    R_Rload6         N00508 N105255  1000 TC=0,0 
    R_Rload7         N00508 N105267  200k TC=0,0 
    R_Rload8         N00508 N105279  200k TC=0,0 
    C_C10         N00508 N104996  10u  TC=0,0 
    V_V4         N00382 0 DC 0 AC 0
    +PULSE 0 400 350u 2000u 1u 10000 10000
    V_V5         N41977 N00508 DC 0 AC 0
    +PULSE 0 14 0 2u 1u 10000 20000
    V_V6         N55997 0 DC 0 AC 0
    +PULSE 0 12 0 2u 1u 10000 20000
    V_V7         N77423 0 DC 0 AC 0
    +PULSE 0 5 0u 1n 1n 4.98u 10u
    L_L3         0 N56084  4.7uH  
    C_C12         0 N56075  10u  TC=0,0 
    R_Rload11         0 N56822  22 TC=0,0 
    R_Rload13         0 N106523  200k TC=0,0 
    R_Rload12         0 N106519  1000 TC=0,0 
    R_Rload14         0 N106527  200k TC=0,0 
    X_U3         N70217 N64230 0 N78009 N64141 N00508 ISO7710 
    L_L4         N00508 N56822  70uH  
    C_C14         0 N56822  100u  TC=0,0 
    V_V8         N70217 0 DC 0 AC 0
    +PULSE 0 5 10n 2u 1u 10000 20000
    X_U4         N70217 N77423 0 N70217 N77530 0 ISO7710 
    R_Rload17         N83421 N00382  1 TC=0,0 
    V_V9         N64230 0 DC 0 AC 0
    +PULSE 0 5 5u 1n 1n 4.98u 10u
    C_C15         N122642 0  10u  TC=0,0 
    R_Rload18         0 N106128  20k TC=0,0 
    R_Rload19         N00508 N104983  20k TC=0,0 
    X_U5         N41977 N78009 N64141 N104983 N104989 N104996 N105255 N105267
    +  N105279 N00508 N00508 N83421 LMG3422R050 PARAMS:  TEMP_CELSIUS=160
    X_U6         N55997 N122642 N77530 N106128 N56084 N56075 N106519 N106523
    +  N106527 0 0 N00508 LMG3422R050 PARAMS:  TEMP_CELSIUS=160
    
    **** RESUMING test2.cir ****
    .END
    
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.D_UTOP_U_Ilim1_D66 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.D_UTOP_U_Ilim1_D66 is undefined
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U5.X_UTOP_U_GAN_FET.T> not a subcircuit param
    
    WARNING(ORPSIM-15256): <X_U6.X_UTOP_U_GAN_FET.T> not a subcircuit param
    
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.X_UTOP_U_Ilim1_U112.D_D10 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.X_UTOP_U_Ilim1_U112.D_D11 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.X_UTOP_U_Ilim1_U121.D_D10 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.X_UTOP_U_Ilim1_U121.D_D11 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.X_UTOP_U_Fault1_U111.D_D10 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U5.X_UTOP_U_Fault1_U111.D_D11 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.X_UTOP_U_Ilim1_U112.D_D10 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.X_UTOP_U_Ilim1_U112.D_D11 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.X_UTOP_U_Ilim1_U121.D_D10 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.X_UTOP_U_Ilim1_U121.D_D11 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.X_UTOP_U_Fault1_U111.D_D10 is undefined
    
    ERROR(ORPSIM-15113): Model D_D1a used by X_U6.X_UTOP_U_Fault1_U111.D_D11 is undefined

    是否应该尝试下载以前版本的 PSpice?

    再次感谢您的任何帮助、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!
    我们注意到、我们用于 LMG3422R030的 PSPICE 模型中有一个小错误、在许多情况下、仿真运行没有问题、但有时可能会引发意外错误。 我们已经看到在重新安装 PSPICE 和器件模型方面取得了一定的成功、但我们知道这样不会每次都起作用、并且是一种不理想的临时解决方案。 我们正在积极地长期解决这个问题、但需要时间来完成整个设计模型。 我们目前没有其他可靠的修复建议,请您耐心等待,直到我们可以分享更新的设备型号。

    此致!

    凯尔