This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:具有电源路径但无 DPM (不需要)的定制电路板-电路板似乎卡在睡眠模式下

Guru**** 2410450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262165/bq24610-custom-board-with-power-path-but-no-dpm-not-needed---board-seems-to-be-stuck-in-sleep-mode

器件型号:BQ24610

您好!

我有一个使用 BQ24610的定制电路板、它不利用 DPM 功能、但使用电源路径功能。 当我给电路板加电(Vin)时、芯片 VREF 的读数为零伏、就像处于睡眠模式一样。 我附加了原理图作为参考、

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您与我们联系!

    我将查看您的原理图并在星期五之前提供反馈。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    谢谢、我期待您的评论和反馈

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的耐心。  

    我查看了原理图、有一些意见:

    1-不存在输入保护。 我们建议使用两个背对背 P 沟道 MOSFET 来隔离电池和适配器。 这可以阻止反向电流从电池返回到输入端。 如果不使用 MOSFET、那么我们强烈建议使用二极管来阻断反向电流。  

    VCC 浪涌电流限制电阻器通常为10欧姆。  

    3-请参阅数据表中的表4:您的设计中的输出电容应为40uF。 目前、仅存在20uF 电容。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    是的、我理解您的所有建议、但我的主要问题是:这些项目是否会阻止器件开启。 当我探测电路板时、Vref 的电压为0V。 我 附上了2组示波器图像、good_board.jpeg 是 TI 评估板、bad_board>jpeg 是我的定制板。 您将在图像中注意到、在我的电路板上、电路板似乎进入了睡眠模式(是否正确)、或者是否存在其他可能导致此行为的因素

    电路板损坏

    演示板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我将与我们的一位专家进行仔细检查、看看是什么原理图变化导致了这种情况。  

    同时、 如果 SRN 电压大于 VCC、表示电池是电源、则 BQ2461x 启用 BATFET 并进入低静态电流(<15 uA)睡眠模式、以最大限度地减少电池的电流消耗。 您可能需要仔细检查 SRN 电压。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    请按照以下原理图检查清单、确保您的设计符合预期。  

    另外、如需了解未使用 DPM 功能时的简化系统、请参阅第10.2.2节。

    e2e.ti.com/.../3326.BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist.pdf

    此致、  

    Aya