This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N-Q1:关于 LM4050的容性负载和浪涌电流

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4050-N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266450/lm4050-n-q1-about-capacitive-load-and-inrush-current-of-lm4050

器件型号:LM4050-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4040

大家好、

我的客户使用 LM4050更换二极管 LM4040。

输入电压为6.5V、输入电阻为150欧姆。 它们在输出节点处连接2个22uF 电容器。

在 Diodes LM 40mm 的实验中、当输出电压达到5V 时、LM4040 (6.5V/150ohm)中会出现大电流。 这一特性可能是 LM4040出现故障的根本原因。

以下是 LM4040 (Diodes)的波形:

Q1:浪涌电流是否会出现在我们的 LM4050-N-Q1上?

Q2:如果会发生的话、我们的芯片能忍受现在吗? 它只持续几微秒、但40mA 超过了 LM4050的15mA 的工作电流。

Q3:我们的客户是否可以在输出端(44uF)使用如此大的电容器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 Q1、我们的客户在 TI 的 LM4050器件中测试了34mA 浪涌电流、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass  

    沃尔特明天会回复你。 感谢您的耐心等待。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jass、您好!

    是否有负载连接到电路? 绝对最大电流为20mA、超过该电流可能会损坏器件。  

    能否减小负载电容? 降低负载电容应能降低浪涌电流。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载在1mA 附近。 负载电容如何影响浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户已在没有大电容器的情况下测试了 LM4050、浪涌电流仍然存在、减少它的唯一方法是使用大输入电阻器。