This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:有关 BQ34Z100-R2组合放大器的阐述;BQ77915在一起

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265959/bq34z100-r2-clarification-about-combination-bq34z100-r2-bq77915-together

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ77915

根据 BQ34Z100-R2的数据表第1页、

我在设计中同时使用了 BQ34Z100-R2和 BQ77915。 因为两个电路都有自己的电流检测电阻器部分电路。 那么、我的问题是我是否可以共享同一个电流检测电阻器器件电路?

下面是我的原理图示。

非常感谢你们:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以对两个器件使用相同的检测电阻。 但是、每个器件的 SRP 和 SRN 引脚都必须具有 RC 滤波功能。  

    方案2可能可行、但我们建议客户使用单独的过滤。 请参阅下面的描述、 我建议保留红色框。



    此致、
    何塞·库索