This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:器件在 PMBus 上无法检测且 VREF 不正确

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679, UCD90160, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264886/tps53679-device-not-detecting-on-pmbus-and-incorrect-vref

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件: UCD90160TPS536C7

你好

我们使用 TPS53679电源控制器器件。 我们施加了3.3V 电压(无5V 和12V)、但 TI USB 软件狗未检测到 TPS53679器件。 同一 PMBus 上有2个 TPS53679器件、1个 UCD90160和1个 TPS536C7器件。 检测到 TPS536C7和 UCD90160器件。 但未检测到任何 TPS53679。

关于这一点的几点意见:

  1. 施加3.3V 后、VREF 电压为1.55V (引脚1)[对于两个 TPS53679 ]
  2. 在该5V 为功率级打开之后。 现在 VREF = 2.3V (对于第一个器件)和1.85V (对于第二个器件)

数据表中的预期 VREF 为1.7V。 请告知我们此问题的可能原因。

此致

库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    器件是否会损坏? 这是非常奇怪的行为。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Travis

    下面是有关该问题的更新。 我们将 ASKIP 引脚连接到功率级的 EN/FCCM、并且通过0 Ω 电阻器将信号上拉至5V。 实际上 R1和 R2中的任何一个应该已卸载。

    到目前为止、我们已移除 R1、并在 PMBus 上检测到该器件。

    此致

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    看来问题已经解决。 我将关闭该主题。 如果您有其他问题、请回复此帖子以重新打开该主题。

    谢谢。

    特拉维斯