请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 您好!
我们将 TPS23861用于 PSE 项目、现在、TPS23861门 有时没有输出;
我们 添加了 PD 与 TPS23861的 CM普通,门也没有输出;一段时间后,门恢复输出;
我们考虑这是否是 RDRN 电阻的复位问题、但我们不知道如何解决该问题、请帮助检查;
下面是原理图、波形为 VDD (绿色)、VSS (蓝色)和 VDD VSS (紫色)、