This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:65V 输出电路

Guru**** 2812195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5122, LM5148, THP210, LM5116, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264926/lm5148-circuit-for-65v-output

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: THP210LM5116、LM5146、 LM5145、LM5122

大家好、

您能帮助了解一下我们的 LM5148是否可以用于65V 输出吗?

是否 可以向电路添加任何其他元件来获得65V 的输出电压?

从 DS 中可以看出、最大 Vout 为55V。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    电流感应引脚 ISNS+和 VOUT 具有55V 绝对最大值。

    可能可以降低这些电压、但 ISNS+至 VOUT 电流检测信号对噪声敏感、信号很小(< 60mV)、 因此我不确定是否要向其中添加外部电路。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    您可以提供一个外部电路的建议吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我谈到设计、您不能将电阻分压器直接连接到电流感应引脚。

    VOUT 引脚上有一些输入电流、因此不能与串联电阻器搭配使用。

    您可以使用像 THP210这样的全差分放大器。

    您必须使用电阻器将差分放大器的电流感应信号分压到低于36V、然后为放大器提供低噪声共模电压。

    这似乎是一个挑战和风险、可以考虑 更好地使用 LM5116。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    非常感谢。

    客户认为这个(关闭)太大了。

    您能帮助建议一款此规格小于200ns 的器件吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    LM5116看起来是适用于65V VOUT 的唯一降压器件。  

    如果 LM5146和 LM5145能够使用60V VOUT、那么它们也是降压选项。

    通常对于65V 输出电压、较低 VIN 的升压转换器是更常见的器件。

    LM5122之类的器件可将48V VIN 升至65V VOUT、这对于更高的输出电压更常见。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多