请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 您好!
由于可能存在与糟糕布局相关的噪声问题、客户希望使用远低于建议值的反馈电阻值来将 FB 布线上的阻抗降低100倍。
您能否验证使用这些低值不会对转换器的运行造成任何负面影响? 具体来说、对于12V 至5V 转换器、Rlower=221欧姆、Rupdate=887欧姆。
客户问:"我向您提出的主要问题是、如果我们将这些电阻降低10倍甚至更多、此 IC 是否存在任何启动、稳定性、调节问题或任何其他问题。"
谢谢。
标记