This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540B:TPS54540B 异常波形

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266372/tps54540b-tps54540b-abnormal-waveform

器件型号:TPS54540B

您好!

客户用的是  TPS54540B 24VDC 输入、输出5V/5A、波形 在5V/3A 是正常的、但是当负载增加到4A-5A 时、频率会升高、波形会变异常。

您能否提供帮助并确认原理图和布局是否有任何问题?  此 IC 是否具有 Excel 设计? 谢谢。

输出4-5A、  SW 引脚异常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock

     

    、 我已将您的线索分配给相应的人员来解决您的问题、他们会在24小时内作出回应。 谢谢。 大卫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计没有设计计算器工具。  

    对于825k Ω 的 RT 电阻、使用公式8计算出的开关频率为119kHz。

    附件是针对24Vin_5Vout_5A_120kHz 的已导出 WEBENCH 设计器仿真(webench.ti.com/.../SDP.cgi

    如果5V/3A 处的波形没有问题、但5V/4-5A 显示出问题、那么我怀疑是较高负载电流下的补偿问题。

    您是否可以尝试将2型补偿网络(R_comp/C_comp 和 CHF)更改为 WEBENCH 值、并重新检查5A 满载时的调节?  

    另外、对于大容量输出电容 C100、ESR 值是多少? 对于2类补偿、通常期望使用低 ESR 电容器。

    此致、

    吉米