主题中讨论的其他器件:BQ35100、 BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我在 Windows 10 Enterprise 中使用 BMS。 在启动和选择 BQ35100时、会列出它与 BQ35100不兼容。

当我接通时、它显示了一个非常短的刻度、但是该器件不再可用。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Patrick、您好!
是的、如果您使用12V 和1S 配置、可能会损坏电路板。 通常、每节电池的锂离子电池约为2.2V 至4.5V、因此如果您想 向 EVM 的 BAT+和 BAT-提供12V 电压、您可能想要了解2-4节电池的配置。 在 EVM 上、输入到 bq35100 BAT 引脚的绝对最大电压为数据表中提供的5.5V、因此需要正确配置 J2和 J3才能使其正常工作。

https://www.ti.com/lit/gpn/bq35100
下面是电路的这一部分、您可以通过使用连接到 J3的电阻梯将12V 降至正确的电压。 这可以帮助您选择正确的配置。

此致、
安东尼·巴尔迪诺