This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:TLVM13660 Webench 功率耗散-随温度降低而增加?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267297/tlvm13660-tlvm13660-webench-power-dissipation---increases-with-lower-temperature

器件型号:TLVM13660

您好!

我将仿真 WEBENCH 中的 TLVM13660集成电源模块。   VIN=20V、Vout =5V、3A。   频率为1MHz

模拟显示总功率耗散* 随温度降低*而增大* (~700mW @55C vs ~1.27W @ 0C)   

这是预期结果吗?  如果是、您能解释造成这种情况的原因吗?

webench.ti.com/.../SDP.cgi

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢大家收看本期。 我已经尝试过这个仿真、似乎在诸如80C 的高温下、功效仍然很高。 这种行为是特殊的、因为 FET 和内部电感器损耗会接管并在更高的温度下使效率下降。 我已经通知 Webench 团队。

    根据您的设计、我建议计算功率损耗或在示例 EVM 上运行您的设计并进行测量。

    此致、

    亨利