This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:UC2825ADW

Guru**** 2509345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265733/uc2825a-uc2825adw

器件型号:UC2825A

我们有 UC2825ADW、它在温度低于0度时不工作。   我们无法理解原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulnihal:

    附加后、您可以看到要运行的器件的温度范围(数据表的第6部分)。 这些是最大工作温度范围。 如果器件暴露在接近或超过这些限值的值范围内、则该器件已损坏。  

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的工作 温度在-5度左右,它不接近最高工作温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试了新的装置来查看是否工作?

    请提供原理图以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了不同的单元。 那么结果是相同的。  我们器件的输出电压为13、8V; 电流为22A。 我们的器件通过了一般测试和热测试。  我们的冷测试是在-30度下持续4小时。  该器件在正常条件下工作电压为 13.8V、当该器件消耗电流时、 电压降至26V 或  0。我们在该器件中使用了 UC3825DW。 从 UC3825DW 替换为 UC2825ADW。 我们在使用 UC3825DW 时没有出现这种故障。  UC2825ADW 也发生了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC3825DW 的温度范围为0至70C、所以不能用于负温度。

    您的信息令人困惑:26V 突然跳出来的地方?

    '该器件在正常条件下工作 、电压为13.8V、当器件消耗电流时、 电压降至26V 或 0。'  

    您是说在-30C 下使转换器输出从13.8V 变为0V 吗?

    您可以查看并重新发送邮件吗? 我无法理解你的信息。

    此外、请提供您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当器件从冷状态中移除时、电压增加到26V。

    "我们的意思是、某些器件的电压为26伏、而某些器件的电压为0。  故障在-5度左右从器件变为器件。 我附加了原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gulnihal。 我正在关注这条线、我将很快回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulnihal:

    您能否展示转换器的完整原理图? 什么是 E/A 的反相输入(引脚接头的引脚6)? 我注意到、E/A 的输出连接到引脚接头的引脚5。 这种联系是什么? 可能是在低温下、输入偏置电流、输入失调电流和失调电压会影响 E/A 的输出、但我需要先检查这些引脚连接。