This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在复位时 SCD 为'1&#39

Guru**** 2518850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266629/bq76940-scd-is-1-while-reset

器件型号:BQ76940

迪亚尔斯、

我的客户发现一些芯片的 SCD 在复位时始终为"1"。 对于这些芯片、它们需要写入"0"以手动清除警报、并且不会再次触发 SCD。  

因此、客户正在考虑 bq76940是否具有不同的固件、这将在复位时影响 SCD 的默认值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、  

    为庆祝 9月4日美国假期、我们将在9月5日之前暂停办公。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    SYS_STAT 寄存器 SCD 位的默认值应为0x00。  由于该位值是系统状态值、因此在器件 复位时应为0x00。  您能否发送原理图以便我浏览一下?  我想知道是否存在实际检测到 SCD 故障的可能性。

    另请注意、要清除 SYS_STAT 寄存器中的位、您需要写入1而不是0。  有关这方面的更多信息、请参阅数据表中的8.5.1。   

    最后、 CC_CFG 寄存器(0x0B)在上电复位后默认为0x00;但是、建议的设置为0x19。  唤醒器件后、请确保设置 CC_CFG 寄存器。

    此致!

    安德里亚