This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25018:关于所需值的疑问 ​​and 放置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332990/lm25018-doubts-about-the-desired-values-and-placement

器件型号:LM25018
Thread 中讨论的其他器件:LM3150

大家好!
借助降压转换器、我需要获得16.8V 的稳定输出和300mA 的最大充电电流。
起初我考虑的是 LM3150、但得到提示后告知、​​基于 Rdson、电感等多种因素、限流输出值的容差甚至可以达到50%。
我希望 Iout 限制为最大300mA、并且需要一个简单且相当窄的布局并使用易于焊接的元件、因此建议使用 LM25018。
因此、我对数据表进行了一些研究、并使用 Webench 生成了一个图表。
然后、我创建了一个 Excel 文件、其中包含与 LM25018相关的计算、我根据数据表中报告的内容执行这些计算。

e2e.ti.com/.../LM25018.xlsx

如果您有机会、请检查一下、因为有几件事不会影响到我。
我附上 Webench 为我生成的电气图、这些图在一定程度上是正确的、在我看来、生成的值也​​不是很正确。

与 webench 方案相比唯一的区别是插入了电位器(在 Rfbt1之后、Rfbt1不是10k、而是8.7K)、以便能够更精确地将输出电压调整到我想要的16.80V 值

我的值​​如下:

价值观项目
最小输入电压 20 V
输入电压标称值 24 V
最大输入电压 28 V
I 输出 0、3 A
输出电压 16,803 V

1) 1)从数据表中、fSW 应具有以下公式:

因此,从计算结果来看,它应该是大约604 kHz,一个309kΩ 的 Ron ,然而在 Webench 中, fSW 是544 kHz(这与用 Dmin/Ton(最小值)计算的 fSW (最大值)非常相似)。

2)然后在 Webench 中插入电感值150uH、但 Webench 基于543kHz 的 fSW 计算一切内容、而获得的 L1为130uH、但 fSW 为604kHz

3) 3)根据公式计算输入电容:

选择0.5V 的输入 ΔV (假设我可以在23.5V 和24.5V 之间变化) Cin 在24.82uF 时输出、而 Webench 建议1uF 较低、这是为什么?

4)最后,我有一个关于峰值电流的问题:根据公式计算峰值电流:

我发现337mA 小于390mA (数据表中的这是最小电流限制阈值)
那么、如果计算得出的峰值电流小于最小电流限制阈值、会发生什么情况?

现在有人怀疑,我希望我不要错了,以免犯错。 我已经将 PCB 放置了一些、它在尺寸和占用空间方面似乎也非常出色。
如果我们能够解决这些疑问,我会向大家展示定位、是否正确、是否会造成问题,请大家就此提出建议。
谢谢!
保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    感谢您使用 LM25018进行设计。 由于您的材料有很多详细的审查,请允许我有时,我应该能够在两天内回复您。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    很抱歉耽误你的时间。 以下是按相同顺序的问题答案。

    0)。 我认为、使用电位器可以进行原型设计。  冻结设计后、最好使用固定电阻器、以防电位器意外移动。 您可以使用几个电阻器组合来获取其中 IMHO 的接近电阻值。

    1)。 频率编程公式为一阶估计。 如果您参考图6-9、您可以看到它在固定频率下没有死区。 对于 COT 电路运行而言不是大问题、此公式确实为您提供了良好的起点、您可以通过测试进行微调。 我认为 Webench 与使用该 Ron 实际测量频率更为接近。

    2)。 这与上述内容有关。  您可以按所需的开关频率进行设计、并更新 Ron by test 以使其工作、因此您根据频率选择的其他元件将仍然有效。

    3)。 Webench 模型主要基于 EVM、对于该 EVM、EVM 设计人员对于其在电压源和直流/直流级之间没有太多阻抗。 在您的设计中、明智的做法是以自己的方式确保输入不会变化太大。  做得很好(给拇指:-)

    4)。 使用 IPK = 337mA 可以实现您的设计。 390mA 有保证峰值电流阈值。 IC 不允许峰值电流超过、这反过来会限制最大输出负载电流。 所有设计在满负载和最大输入电压下都不应超出该值。

    顺便说一下、我查看了您的 Excel 计算结果、结果很好、请注意我的回复(1)。

    祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、谢谢您的回答。

    好的、那么对于​​我尝试坚持 Webench 的值、我使用微调器调整输出电压以获得16.8V 的固定输出电压、而对于电流、我仍有一些疑问。 我尚未了解电流是否因此可以达到390mA、或者是否被计算限制为337mA 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paolo。  如果您的电感值与其标称值存在偏差、那么您的峰值电流计算结果可能略有不同。  无论如何、请进行该实验、如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢。

    友好