This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A52:查询 TPS54824RNV &amp 的 PGND 和 AGND;TPS542A52

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS542A52, TPS543A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261932/tps542a52-query-on-the-pgnd-and-agnd-for-tps54824rnv-tps542a52

器件型号:TPS542A52
主题中讨论的其他器件: TPS543A26
1) 1)对于 IC TPS542A52、数据表中给出的建议布局如下所示、此处使用普通  如布局参考中所示、可以使用一个 OE 电阻器而不是纯电阻器、并在 IC 的另一侧连接 PGND 和 AGND。

 
2) 2)对于   TPS54824RNV 同样 在建议中、PGND 和 AGND 通过远离电感器的单点连接、是否可以使用 OE 电阻器连接 PGND 和 AGND、如布局参考中所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用、您可以使用图中所示的网带或0欧姆的电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    可以使用 IC TPS542A52另一侧的0E 来连接 PGND 和 AGND 吗?
    。 通过过孔从底部过渡到顶部是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也可以、但首选方法是在同一 PCB 层上使用网带。     我建议使用 TPS543A26。 它是一款较小的16A 器件、