This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:可以将每个电池滤波器电阻器更改为0402?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266567/bq2947-can-be-changed-every-cell-filter-resistor-to-0402

器件型号:BQ2947

尊敬的 TI 专家:

由于我的 PCB 布板空间有限、R13、R14、R15和 R18、这些滤波电阻器可以更改为0402封装? CD 引脚电压是5V?

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为庆祝 9月4日美国假期、我们将在9月5日之前暂停办公。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要更多空间、那么如果您选择的电阻器可以耗散必要的功率、而且不会产生超出所需热规格的热量、则可以改用较小的电阻器封装。

    很难给您一个确定的"是"还是"否"答案、但我会检查您的系统并根据电池电压确定您的电池输入电阻器将消耗多少功率。  之后、我要确保您选择的电阻器的额定功率耗散不会产生过多的热量。  

    由于 VC 引脚的电流输入应该很低(请参阅数据表中的表7.5)、并且 BQ2947不执行电池平衡、因此电阻器应该没有太大的电流流流过它们。  对于该应用、具有较低功率损耗的电阻器应该可以接受、但在实施这些更改之前、请确保估算的功率损耗和热性能规格对您的系统是合适的。

    此致!

    安德里亚