This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 原理图和放大器;布局审核

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265095/ucc256403-llc-schematic-layout-review

器件型号:UCC256403

我们正在研究 用于电动2轮车应用的58.8V/12A 电池充电器项目。

我们针对 UCC256403 IC 使用 CC/CV 环路进行电流和电压控制

有些 应用工程师是否可以对原理图和布局进行详细审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于机密性,我不能在这里分享原理图. 不过、我可以通过电子邮件将其共享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswajit:

    您可以通过 e2e Direct Messenger 共享文件。 您是否还可以共享设计计算器?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与您共享了这些文件。 您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在本周回顾并与您联系。

    此致

    马尼坎塔