This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173超级电容器连接

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264740/bq25173-bq25173-supercap-connection

器件型号:BQ25173

您好!

我们正在评估 BQ25173、以便为超级电容器充电、但我们因我们的应用类型而存在一些疑问。
在本例中、我们不能在电路板上安装超级电容器。

主板将 BQ25173连接到器件的备用引脚、确保在发生电源故障时为器件供电。
该器件的备份引脚在 PCB 上有一个连接器、超级电容器通过一根15cm 长的电缆进行连接。

我们打算使用2.5F 至7.5F 的超级电容器、具体取决于设备的版本。

超级电容器的 Vmax 为5.4V、因此我们将 BQ25173设置为5.2V。
充电电流将在130mA 左右、

在此应用中、以下是问题:

-当超级电容通过15厘米电缆连接到 BQ25173电容时,它是否能正常工作?

-当电路中没有超级电容器时、BQ25173的输出电压是否与编程时的电压相同?

请注意 、备用器件引脚连接到 BQ25173

-在没有插入超级电容器的情况下加电时, BQ25173的输出电压是否稳定或其尖峰是否高于编程电压?

-可以在 BQ25173处于运行状态时插入和移除超级电容器吗?

提前感谢您的评论

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose

    Unknown 说:
    超级电容器用15cm 电缆连接到它时、BQ25173是否可以正常工作?

    Bill J --是的,这是可以的。  较低的充电电流可降低出现任何问题的风险。

    Unknown 说:
    当电路中没有超级电容器时、BQ25173的输出电压是否与编程时的电压相同?

    Bill J --是的,设备将进入电压调节。

    Unknown 说:
    在未插入超级电容器的加电模式下、BQ25173的输出电压是否稳定或尖峰是否高于编程电压?

    Bill J --否不会过冲

    [quote userid="393386" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264740/bq25173-bq25173-supercap-connection 能否在 BQ25173处于运行状态时插入和移除超级电容器?

    J 号账单----是的。  向暴露的连接添加 ESD 保护是一种很好的做法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您快速且内容丰富的回复。

    我想再问一个对我们非常重要的问题。

    在断电时、我们必须将分压器与输出端断开、以便维持尽可能多的自主操作。

    BOM 中没有任何 MOSFET P、因此我们必须向已经很长的 BOM 中添加另一个组件。

    由于 BOM 中有 MOSFET N (BSS123),是否有建议的电路可用于此目的但使用 MOSFET N?

    谢谢。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    我有一个基于 P-Type MOSFET 的此类电路设计、请参阅 BQ2173-Q1 评估板用户指南。

    由/Q1 PG 引脚控制的 Q1电路。

    没有 N 型设计。