您好!
我的客户希望验证 UCC28180输出 OVP 功能。
从数据表中、我知道超过107%基准的 Vsense 引脚 将触发该功能。
根据我的设计、电阻 Vsense_upper 为1.037M、Vsense_lower 为13.7k、因此 OVP 点应约为418V。
但是、如何测试该函数呢?
如果 我使用可变电阻器作为 Vsense_lower 来更改高于 OVP 点的输出、则反馈电阻器与 Vsense 的比率也发生变化、从而将 Vsense 保持在基准电压。
是否有人在之前验证 OVP 功能、以及如何测试该功能?