This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:运输模式实现

Guru**** 2522190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266359/bq25713-ship-mode-implementation

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ25895

在之前的设计中、我广泛利用了 BQ25895、因为它包含运输模式功能和其他功能。

您可能知道、BQ25895中的运输模式可以  通过接收 USB 输入或按下按钮来退出。

由于电源要求超出了 BQ25895可支持的功能、我目前正在探索如何实现与 BQ25713相关的类似功能来进行设计。

一种方法是采用 使用 TPS22915B 的 SLVA821中概述的设计。

如应用手册中所述、这种方法背后的思想是将 TPS22915B 放置在电池和 MCU 之间。

MCU 上电后、它可以发送命令来激活 BQ25713的 BAT FET (BATDRV)。

但是、我也对在建立了5V USB 连接后启用 TPS22915B 的激活感兴趣、 这与 BQ25895的工作方式类似。

是否有替代参考设计能够适应按钮按压操作和用于打开 TPS22915B 的 USB 输入

此外、为了关闭系统电源、先前向 BQ25895发送了一条关断命令、以便进入运输模式。

对于 BQ25713、是否有方法可以实现相同的功能? 或许会关闭 BAT FET?

实质上、我的目标是复制 BQ25895的运输模式功能。

此致、

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果您使用您提到的设计、您将不得不损失 BQ25713的电源路径管理功能、因为由于 BATFET 的体二极管、您将不能将 VSYS 连接到 TPS22915B 的 VOUT。 因此、如果您需要电源路径管理、此设计将无法满足您的需求。

    此致、

    雅各布