This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:控制开启电压

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, PMP8583, PMP9176, UCC28881, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332112/ucc28881-control-the-turn-on-voltage

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28910、UCC28911 、PMP8583、PMP9176

您好!

是否有办法 在不添加包括高侧开关在内的独立电路的情况下控制 UCC28881导通(300VDC)和关断(100VDC)电压?

注意:此芯片被用作一个 高侧降压转换器。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查询 UCC28881。

    不确定这是否可以在没有 UCC28881中的外部电路的情况下实现。

    您可以根据功率级别尝试使用 UCC28910/11、该版本具有用于控制电源的 IVSL (RUN)和 IVSL (STOP)阈值。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  

    我在 多种设计中将 UCC28911用作反激式转换器。 数据表指出 UCC28911可用作高侧降压转换器、但没有计算相关信息。 我还找到了几个 Ref。 但其中没有任何设计提供任何详细信息。

    1) 1)是否有关于如何将  UCC28911 用作 高侧降压的任何详细信息?

    2) 2)计算 RS1和 RS2的公式如何变化? UCC28911 数据表中的公式依赖于变压器的 NAP 和 NPS。   高侧降压转换器中没有 TR。

    3) 3)    鉴于在 PMP8583中使用 T1 (www.ti.com/.../PMP8583)与在 PMP9176中使用标准电感器(www.ti.com/.../PMP9176)有什么优势?  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下应用手册涵盖了如何使用 UCC28910设计非隔离式降压。

    https://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf?ts = 1709718732282 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    可以假设变压器匝数比为1。

    我认为这两种设计都是您建议的非隔离式设计、但都是针对不同应用而设计的、它们的输入电压和功率范围各不相同。  

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要查看您提供的应用报告以更正几个主要错误。 例如、eq.3 (R3应位于分母中)、eq.4 (VCSTE (max)是540v 而不是 VCCR、之后的是223V)、eq。 11和12.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WB:

    是的、可能会出现一些拼写错误、但您可以使用这一点来对降压配置进行一些初始估计。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    我在 SNVA750/图4中构建了电路。 输入为360V DC、输出为12VDC。 我曾尝试将芯片设置为在输入电压为300V 时启动(运行)、但它一直以低得多的输入电压启动。 您可以 建议 R1、R2、R3和 R5的值来将芯片的运行电压设置为300V、在250V 停止、从而提供帮助。 停止不像最小启动电压那么重要。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用图5中的配置。 这有助于在不受输出电压影响的情况下感测输入电压。

    在 MOSFET 导通期间、电流将从 Vs 引脚注入、这将提供输入电压的测量值。

    因此、启动电压将为 Ivsl (run)*(R1+R2)

    在关断期间、感测到输出电压时、感测路径如下:

    因此、Vs 引脚看到按照 R1和 R3的组合调节的输出电压

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此外、我还附上了一些参考设计、这些设计可能有助于突破这些值。

    https://www.ti.com/tool/PMP4443

    https://www.ti.com/tool/PMP10766

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

     SNVA750中的图5 (添加二极管和电阻器原理图)显示了接地的电阻器、而不是输出电阻器。 我尝试连接到输出端、但没有成功。 按照图5、将 R2设置为300K、R3设置为150K、R5设置为150K、R4设置为0欧姆、R1设置为5K1使电路正常工作。 导通电压为330V、关断电压为90V。 但是、没有一个公式可以非常接近。  

    Vbrownin = IVSL (RUN) x (R2 + R5)= 210uA x (300K+150K)= 94.5V

    V 欠压= IVSL (STOP) x (R2 + R3)= 75uA x (300K+150K)= 33V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WB:

    该应用手册正确、公式也没有问题。 我不确定您是如何得出上述电阻器的值的。  

    对于应用手册、电压范围是85Vac 到265Vac 之间、因此 Ivsl (run)最小值约为175uA。 因此、此计算结果为启动时82Vac、可在低至40-45Vac 的情况下运行。 R3的评估结果接近83k。  

    谢谢!

    此致、

    哈里什