This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:高压转换器上电测试

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334658/ucc28950-q1-power-up-test-of-high-voltage-converters

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!  

首次为高压(800V)相移全桥转换器加电、以确保安全运行而不损坏任何元件的最安全方法是什么。  

在监控桥式 MOSFET 的死区时间和 VDS 的同时、从50V 开始测试电路板并缓慢增加电压、是否是个好主意?

我已经观察到、每次我尝试在低输入电压下运行转换器、即、100V、次级侧同步 MOSFET 发生短路。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它听起来像这样是您工作的第一个高压电源。

    这是新设计吗?

    您需要考虑的一个问题是电源测试很危险、只应由经过专业培训的合格人员进行处理。  如果在设计和测试电源时缺乏适当的技能、可能会危及您的健康。  如果您从未设计过电源、可以考虑与该设计的顾问合作。

    如果要不烧毁电源、需要正确设计电源。  在施加电源之前、我会对您的设计进行二次检查、确保设计正确无误、并且所有元件的尺寸均正确无误。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的移相全桥(PSFB)的分步设计过程。  本应用手册中包含指向随附的 Excel 设计工具的链接。  它计算 PSFB 设计中使用的所有组件的最大峰值电流、均方根电流和最大额定电压。  我建议针对设计在正常运行期间将承受的最大额定值的125%至150%来调整这些电气元件的尺寸。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    在评估新设计之前、评估您知道正在进行的设计可能会最符合您的利益。  以下链接可为您提供600W 相移全桥转换器评估模块(EVM)的用户指南。  您可能需要订购其中一个并在测试新设计之前对其进行评估。

    https://www.ti.com/tool/UCC27714EVM-551

    请注意、在评估电源时、请确保采取所有安全预防措施。  您需要通过合格的个人接受此培训、并且培训内容太多、无法在此 e2e 帖子中列出。

    被评估的电源需要与接地隔离、并且在电源接通时不应主动探测。

    一些公司建议对设计进行安全测试、使用绝缘箱来保护工程师免受伤害。

    我通常从以下几个方面着手:

    1.仔细检查设计部件和布局。

    2.为 PWM 控制器供电并在没有输入电压和输出电压的情况下对其进行评估。  只是为了确保控制环路正常运行、并且栅极驱动器也能按我的预期工作。

    3.找到一个可以限制电流的可靠的直流电源。  从限制为指定输出的15%开始。  为输出加载一个10%电阻负载、额定功率为正确的功率等级。

    4: 在受限电源的情况下、您可以首先将输入电压调节到50V、仅进行检查、以确保一切正常工作。

    5. 一旦您认为在较低的电压下一切正常、您就可以将其提高到转换器设计的最小输入电压。  在大多数情况下、这在输入端小于5比1。

    6. 请勿探测带电电路。  连接不带输入电源且电容器已放电的探头。  您应该使用电压表来监测高压电容器、以确保在处理任何电路之前已放电。

    7.开始 评估关键测试点、如 CS、误差放大器输出、SS、变压器两端的电压、开关节点等。

    8、调试完设计后、在10%负载下工作之后、可以逐步增加输出负载、对关键 设计的关键节点以及器件的热特性进行评估。  我会以5%的负载步长进行、只是要确保一切正常。

        >请注意、在执行此测试之前、您应增大直流输入电源的电流限值以处理适当的功率。

    9. 一旦您确信设计运行正常、就需要检查设计的稳健性。  测试、比如启动和负载瞬态测试。  因此、您仍然需要评估设计以确保不会超过绝对最大额定值。

    10. 一旦您对设计满意、建议您对其可靠性和量产性进行测试。

    11、 请注意,这些只是一般性的建议,不能取代专业人员的安全培训。

    我发现此应用不能为您提供有关如何调试电源的指导、您可能会觉得这些应用很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt638/slyt638.pdf

    此致、