This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850是否可支持过压和欠压监控?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263240/tps3850-q1-does-tps3850-can-support-both-over-voltage-and-under-voltage-monitoring

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

您好、TI 专家

TPS3850是否可同时支持过压和欠压监控?

正如我在数据表中看到的这种声明、但同事告诉我、它无法同时监测过压和欠压。 请帮助确认!

Br

魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:  

    感谢您的提问!

    TPS3850具有窗口监控功能、因此能够同时监控过压和欠压故障。

    您发送的图片详细说明了此功能、并显示了 Vsense 超出限值时复位生效的情况。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    安德鲁·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、您说得对、从数据表中可以看出、该器件可以同时执行 OV 和 UV、但现实中它不能执行、这就是我向您的 TI 专家寻求确认的原因。  

    您能与专家交流确认吗?

    谢谢!

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    感谢您的跟进!

    我能否仔细检查您使用的器件型号? 如果您使用的是具有0.4V 阈值电压的可调节型号(TPS3850H01)、则该器件实际上没有过压监控功能。 仅可调型号具有欠压监控功能。

    固定和可调 TPS3850型号的功能框图如下所示。 请注意、固定版本有两个比较器、可实现窗口监控、而可调节版本只有一个用于欠压监控。

    我希望这对您有所帮助、如果您还有其他问题、敬请告知!

    此致、

    安德鲁·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我看到了 TI 专家的注释:Vdd 和 SENSE 引脚可以使用相同的电源轨、您能解释如何避免此 IC 内的级联故障吗? 如何实现?  一般来说、我们不建议为 VDD 和 SENSE 引脚使用相同的电源轨。

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    尽管 VDD 和 SENSE 可能使用相同的电源轨、但有一点关键、即该电源轨需要保持高于欠压锁定(V_UVLO)才能正常工作。 下面是 TPS3850EVM 的示例原理图:

    如果 VDD 和 SENSE 引脚监控的电源轨低于欠压锁定甚至上电复位电压(V_POR)、则器件将无法正常工作、甚至无法完全关断。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    安德鲁·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrews  

    非常感谢您的快速响应!

    我想举一个例子、讨论您是否可以接受。

    将3V3用于 Vdd 和 SENSE 引脚、此3V3监控的正常范围为+-10%、因为此 IC 的 Vdd 的范围为1.6V~6.5V、UV 一旦3V3低于3V、OV/VDD 监控是否仍有效?  

    假定看门狗功能应该在1.6V~6.5V 期间正常。

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    根据您的具体器件型号、可能需要使用电阻分压器来降低 SENSE 引脚上的电压。 下表列出了器件命名规则、请注意、对于 TPS3850H 器件、此器件的最大阈值电压变化为7%、因此 RESET 将设置为与 Vit 相差7%:

    假设 VDD 可以保持在1.6 - 6.5V 之间、UV TPS3850的所有固定型号的 OV/TPS3850监控仍将处于运行状态。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    安德鲁·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    因此、一旦 VDD 低于3.0V、该器件就可以检测此故障并发出复位信号、这是正确的吗? THX

    Br

    李伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weicheng  

    安德鲁明天会回复你。 感谢您的耐心等待。

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weicheng:

    只要 VDD 保持在1.6 - 6.5V 的范围内、器件就 会成功上电、并具有 UV 所有功能、包括所有固定型号的 OV/V 故障监控。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    安德鲁·李