This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:Fusion Digital Power Designer 缺少密码

Guru**** 1469860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A, USB-TO-GPIO2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267162/usb-to-gpio2-missing-password-for-fusion-digital-power-designer

器件型号:USB 转 GPIO2
主题中讨论的其他器件: BQ500212A

您好!

我们刚刚购买了 TI USB 转 GPIO2、并使用 TI 芯片组 bq500212a (如下面的屏幕截图所示)将其连接到无线充电器的 I2C 总线。

但是、我 收到 Fusion Digital Power Designer 提供密码的提示(请参阅屏幕截图)、无法继续。

几年前、我们使用了之前版本的 USB-TO-GPIO (我认为是第1版)、并连接到了同一个芯片组。 我们有一个由 TI 支持的电子邮件主题、该电子邮件为我们提供了适用于相同情况的密码。 该密码现在对我们不起作用(原因未知)、并且我们不幸地丢失了 USB-TO-GPIO、这就是我们最近购买了 USB-TO-GPIO2的原因。

我当时希望有另一个密码可以使用。 请提供有关如何操作的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你的线程被错误地分配到了中压开关稳压器组、我正在将它重定向到电池管理组寻求支持、有人应该和你一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karl-Johan  

    我将与您联系、我们可以使用论坛的私人信息功能处理此问题。

    查找来自我的信息。