This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:输出电压问题确认

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264176/tps53647-vout-issue-confirmation

器件型号:TPS53647

团队成员:  

我的客户使用 TPS53647、因为我们可以看到输出电压测量范围仅高达2.3V 、但53647输出电压可调节到2.5V、  

 现在、如果在2.5V 输出电压下应用、是否有任何问题?

 感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我不认为这是问题、VSP 引脚上的最大电压为3.6V。  

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

     Tks、由于我进一步检查了 E2E 和规格、2.5V 可用于此器件。  

     当我发现这里提到的地方时、可以按照 MFR_SPECIFIC_07[3]中的说明来禁用功率级故障。 我们发现了  MFR_SPECIFIC_07寄存器的设置说明。 是这个错误吗 、或者任何新的寄存器可以帮助禁用功率级吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我想这是一个拼写错误、该控制器无法屏蔽特定的 VR_FAULT 和 PMB_ALERT。 功率级故障将使 Vtsen >2.5 -置位 VR_FAULT 和 PMB_ALERT。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

     感谢您的评论。 我很清楚。

    这是我们面临的另一个问题。 我们发现、即使我们点击[Write to Hardware]或[Store Config to NVM]按钮、新参数有时也无法与我们的 EVM 板一起保存。

     我试图减慢 UART 的速度,但它不起作用,如果他们的一些细节为这个程序设置? 塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您知道没有保存哪些参数吗? 有些寄存器需要存储到 NVM 并循环通电才能生效。 此外、请确保电源轨在更改参数时未进行调节。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡