请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2577 大家好!
我正在使用 LM2577S-ADJ/NOPB 转换器将电压升高至12v。
然而它只是输出8.3V ,也发出嗡嗡声。
有任何想法、可能会出什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我正在使用 LM2577S-ADJ/NOPB 转换器将电压升高至12v。
然而它只是输出8.3V ,也发出嗡嗡声。
有任何想法、可能会出什么问题?
您好 Santhush:
感谢您通过 e2e 联系我们。
如数据表中的图37所示、将反馈引脚连接到 VOUT 只适用于具有固定输出电压的器件、如 LM2577-12。
当您使用 LM2577-ADJ 时、您必须使用外部反馈分压器(如第2页所示)并按照第20页第3点所述计算电阻值。
通常、请根据从第16页开始的升压稳压器设计程序选择所有外部元件。
因此、请将 LM2577-ADJ 替换为 LM2577-12或实施反馈分压器。
此致、
哈利