This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:未使用的引脚

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334443/lm7310-unused-pins

器件型号:LM7310

大家好!  

由于数据表不是100%清楚、我的客户想知道、下面的设置是否可以?   

我不想使用电源正常指示功能。 因此、我将浮动 PG 并将 PGTH 设置为 GND。 我也不需要 OVLO、这就是为什么

我要将 OVLO 放置在 GND 上。 我会让 EN/UVLO 通过上游稳压器的电源正常运行、

一个1V8逻辑信号(通过高电阻下拉至 GND 避免了悬空)。

 此器件被用来从两个源提供一个9V 电源轨(上图中的 V_OUT)。 从左侧进纸

如果电压有效、降压稳压器会打开并通过 EN 释放 LM73100。 这将具有优先地位。 或者、PoE 直接馈送到右侧的 V_OUT 中、

然后、左侧的控制器将关闭、IN 将为0V。

 

谢谢再见  

汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    请分享有关客户和申请的详细信息。  

    这应该没有问题。 他们不希望电流从 OUT 流向 IN?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我是客户:-)

    我们计划将一个9V 降压稳压器连接到 IN、以便从外部为我们的应用供电、例如使用交流/直流电源模块。 OUT 连接到我们应用的9V 主电源轨。 此时、将连接 PoE 电源(在其输出端连接另一个 LM73100)。 因此、9V 电压轨可以由 IN 引脚上的降压稳压器或在 OUT 引脚上具有输出的 PoE 电路供电。

    是的、我们希望防止电流在任何情况下流出、这就是我们需要理想二极管的原因。

    如果我读错了您的答案、则可以连接到 GND PGTH (未使用 PG)和 GND OVLO (也未使用 OVLO)。

    您能确认吗?

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。  

    如果我读错了您的答案、则可以连接到 GND PGTH (未使用 PG)和 GND OVLO (也未使用 OVLO)。

    您能确认吗? 可以。

    此致

    G·库纳尔