This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:WEBENCH 上的奇怪效率行为

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265582/lmr51450-strange-efficiency-behavior-on-webench

器件型号:LMR51450

您好、团队成员:

我的客户在 WEBENCH 上遇到了奇怪的行为。

在23.9V 和24V 的 VIN 之间、效率变化超过3%。

使用 LMR51450FN 时的设置条件是24Vin => 14.5Vout / 4A out。

为什么效率随输入电压差异仅为0.1V 而变化? 此仿真的参数中是否存在某种阈值?

我已经将 WEBENCH 报告附上、能否请大家看看有没有什么问题?

e2e.ti.com/.../LMR51450FNDRRR_5F00_24Vto14.4V_5F00_4A.pdf

此致、

桑原启