This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:VIN 接地短路、任何建议

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333515/tps54360-vin-short-to-ground-any-advise

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: Strike

您好,先生

向您分享原理图、tps54360的 VIN 和接地短路  

你有什么感悟吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您发送编修。 您是说 VIN 引脚显示为接地? 请检查以下组件。

    1.如果 NTC2是开放的?

    2.是否有任何输入电容短路?

    3如果 F4打开?  

    4.如果 L4打开?

    5.如果在36V 输入节点和 GND 之间还有任何其他东西吗?

    如果上述所有操作均未失败、则说明 IC 已损坏。 在 ESD 冲击等不当处理过程中可能发生的事故。  更换 IC 并注意避免 ESD 损坏。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好  

    许多部件短接至 FA、VIN 接地短路或 Vout 接地短路

    您有任何建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉我弄混淆了。  "很多短零件返回 FA "的意思是什么?

    如果 Vout 短接至 GND、则可能是 PCB 错误或 IC 损坏。   

    您能否移除 IC 并重新检查这些斑点、以查看是否存在 PCB 错误?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好  

     TPS54360 be 设计为电源模块

    我们得到很多电源模块故障,任何发现 IC 之间的 VIN 和接地短路,或 Vout 和接地短路

    您有任何建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是说这些模块在到达时、在客户电路板上安装之前出现了故障、还是在电路板上运行一段时间后出现了故障?  是否有任何 FA 报告(通过电子邮件向我发送 QEM 编号)?

    谢谢。

    友好