This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:与 LMR54010的区别

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410, LMR50410, LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265456/lmr54410-difference-from-lmr54010

器件型号:LMR54410
主题中讨论的其他器件: LMR50410LMR51610

尊敬的支持团队:

LMR54010与 LMR54410之间的主要差异是什么?
我在下面找到。

LMR54010 LMR54410
VIN ABS (最大值) 38伏 45伏
SW 到 GND 瞬态小于10ns 绝对 -3.5~38V
输出电压(最小值) 1伏   0.8V
开关频率 700 kHz 1.1MHz
电压基准 1伏 0.8V
跳闸短路断续模式所需的 FB 引脚电压 0.4V 0.325V

LMR54410是否具有"SW 至 GND 瞬态小于10ns "规格?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我们删除了对新发布的器件的描述、但您可以了解、短时间瞬态中的负尖峰与 LMR54410和 LMR50410相同。 请注意、输入电压最大值也会变为45V、因此 SW max=Vin max 将会很好。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    感谢您的答复。

    我已了解 LMR54410的"SW 至 GND 瞬态小于10ns "绝对值为"-3.5V 至45V"。
    我希望更新说明、使其与其他器件类似。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dick、

    我来解释一下为什么我们决定删除这个值,-3.5V 很容易被误解为 DC -3.5V ,这将损坏器件,和瞬态像在10ns ,那么大约11ns, 20ns, 30ns? SPEC 是一个非常精确的值。 因此,从现在起,你可以看到,对于新产品,我们没有在规格表中添加一个暂态限制,并可能保留一个注释标记为[1]。 但-0.3V 将作为标准。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    感谢您的答复。

    预览中 LMR51610的"预告信息"中有一段关于"瞬态"的说明。

    此描述是否会在官方发布时消失?
    开关期间经常发生负电压、因此如果您删除说明、我想您会遇到更多问题。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice

    感谢您指出, LMR51610是 APL,仍然不是 RTM, 从现在看,他们会 保持这样-3.5V 和评论.  

    埃莱娜