This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:高电平时 FLT 的最低电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334222/iso5452-minimum-voltage-of-flt-when-high-level

器件型号:ISO5452

您好、团队成员:

  当输出为高电平时、FLT 引脚的最小值是多少?

此致、

坂井正太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    FLT 引脚在内部连接至 VCC、在应用中也连接至 Vcc、通过~5K 电阻器从外部拉至 Vcc -所以 FLT 引脚电压应该非常接近 VCC 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasikala-San:

    是的、我明白了。

    我的客户询问 FET 上的泄漏电流、因为 FLT = Vcc -(Ileak x 5kΩ)。 您对这个价值有什么意见吗?

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    如果 FLT 引脚= GND、则上拉电流为100uA、如下表中定义。  

    但是、如果 FLT 引脚为高电平、那么  由于内部 FET 开路、泄漏电流非常小-泄漏电流非常小。 但没有为它定义规格。

    好奇、 对于泄漏电流、客户系统有何要求?

    谢谢

    萨西