请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
您好
客户需要采用 BQ7695202 + BQ34Z100进行设计。 如果不写入 OTP、考虑到低功耗和上电问题、他们希望首先从 REG 的3.3V 为微控制器供电、然后微控制器打开外部 LDO 电源、并初始设置 BQ7695202。 CANREG1和外部 LDO 是否连接在一起?
正在等待您的回复。
谢谢
星形