This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952+BQ34Z100连接查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333634/bq76952-bq76952-bq34z100-connection-query

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好

客户需要采用  BQ7695202 + BQ34Z100进行设计。 如果不写入 OTP、考虑到低功耗和上电问题、他们希望首先从 REG 的3.3V 为微控制器供电、然后微控制器打开外部 LDO 电源、并初始设置 BQ7695202。 CANREG1和外部 LDO 是否连接在一起?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    他们是否计划关闭 REG1 LDO?

    不建议这样做。 不确定它会产生什么影响。 但如果这样做、我建议在每个 LDO 中使用肖特基二极管、以确保其中一个 LDO 不会被另一个 LDO 驱动。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您的答复。

    他们想要 在上电转换期间使用 REG1的3.3V 电压为微控制器供电、并打开外部 LDO 电源。 REG1的45mA 不够大、因此需要依赖外部 LDO 才能运行。

    谢谢
    星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我懂了。 确保在启用外部 LDO 后禁用 BQ769x2 LDO。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙