请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS799 Im 使用具有3.3V 输入和1.8V 使能的 TPS79928固定 LDO。 当3.3V 输入达到1.2V 电平但 EN 仍为低电平时、输出脉冲将为540mV。 您能否说明一下在没有 EN 时输出切换至中间值0.54V 的问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Im 使用具有3.3V 输入和1.8V 使能的 TPS79928固定 LDO。 当3.3V 输入达到1.2V 电平但 EN 仍为低电平时、输出脉冲将为540mV。 您能否说明一下在没有 EN 时输出切换至中间值0.54V 的问题?